11.05.2012 17:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, inzwischen werden hier so ca. 50 % der Beiträge im Zusammenhang mit der LAN-Schnittstelle und allem was dies impliziert eingebracht. Sicher ist diese Funktionalität von großem Interesse für Viele, aber bevor nicht die Fehler, die hier im Forum alle so berichtet werden und die wichtigsten funktionalen Ergänzungen, einschließlich der in LOGO!-Soft, nicht behoben worden sind halte ich den FOKUS auf den mit LAN zusammenhängenden Fragestellungen und Verbesserungen für nicht zielführend. Schließlich ist die LOGO! ein Gerät für den (einfachen) Schaltschrank und ich bin persönlich sehr froh, solch eine vergleichsweise einfach zu programmierende Steuerung (erschwinglich) mit DEM Potential zu Verfühgung zu haben!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.05.2012 19:48 |
|
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Ich war in der Halbleiterbranche tätig. Dann wurde die plötzlich Infineon. Gruß Alex
|
Folgen Sie uns auf