25.06.2009 23:35 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo Eleu, so habe es geschafft der Funktionumfang umfast nur noch zwei Bausteine Holiday und Set_Date. Eingang Datum Ausgang bei Feiertag = 1 Im Instanz-DB können die Feiertage wie in der Doku beschrieben eingestellt werden. Bei nicht benötigten einfach alle 3 Felder mit 0 beschreiben. Gruss Daniel DateianhangHoliday_2.zip (416 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.06.2009 08:28 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo dalbi, super.. Das ist das was ich eigentlich schon die ganze Zeit gesucht habe. Den Wochentag und die Uhrzeit kann man für die Weiterverarbeitung sehr einfach selber mit dem SFC 1 ermitteln. Das eigentliche know how steckt m.E. in der Berechnung der beweglichen Feiertage. Ich habe das Thema übrigens auch im Forum "Bedienen und Beobachten / WinCC" gepostetund einen FAQ angeregt. /tf/WW/de/Posts/31329#top Bin mal gespannt ob Siemens da auch noch was liefert. Noch mal besten Dank für Deine umfangreiche Hilfe. Gruß Eleu ------------------------------------- Unbewegliche Feiertage in bewegliche Feiertage geändert |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 26.06.2009 08:56Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 26.06.2009 08:31 |
|
31.01.2018 08:25 | |
Beigetreten: 23.08.2016 Letzter Bes: 26.11.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo alle zusammen. Auch wenn es schon etwas älter ist, hier einmal das ganze Migriert auf TIA V13. Nach ersten Test scheint es sehr gut zu funktionieren. Vieken dank nochmal VG elw2 DateianhangHoliday.zip (277 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.01.2019 08:20 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1086 Bewertung: (53) |
Guten Morgen zusammen, habe entdeckt, dass die Seite bzgl. LGF im November aktualisiert wurde. Vielleicht hilft der neue Stand irgendjemanden: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479728 Nudel |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf