23.04.2012 21:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Liebe LOGO!-Programmierer,
- zum Block "Mittelwert": Dieser Block stellt praktisch die Berechnung eines sog. periodischen Mittelwertes aus n zurückliegenden Werten dar. Dies ist schaltungstechnisch durchaus gut realisierbar, jedoch bei voller Nutzung der Auflösung der Analogeingänge z. B. nur bis zu Werten n = 32 (mit vertretbarem Schaltungsaufwand und bei Begrenzung des Eingangswertebereiches Ax von 0 bis 1000) möglich. Insofern ist die Leistung dieses Blocks bemerkenswert, denn lt. HB kann n (je nach Größe der Abtastzeit) bis zu maximal 32767 betragen und jeder Eingangswert darf aus dem vollen Analogwertebereich von -32768 bis 32767 stammen! Anmerkungen: Ab der Serie 0BA6 gibt es eine Möglichkeit der „Filterung der Analoganzeigewerte in einer Textmeldung, die m. E. ebenfalls so arbeitet, das die Aktualisierungsrate (einstellbar) reduziert wird, was auch wieder eine Unterabtastung des Signals bedeuten kann. Um einen Anzeigewert „ruhiger“ erscheinen zu lassen mag dieses Vorgehen (bzw. auch eine entsprechende Anwendung des Blocks "Analoger Filter") ggf. akzeptierbar sein – für Messwerte, die weiterverarbeitet werden jedoch nicht. Dabei ist mir natürlich klar, dass auch die von der LOGO!-Hardware vorgegebenen Abtast- bzw. Aktualisierungsraten der Analogeingänge bei sich sehr schnell ändernden Signalen zu einer Unterabtastung führen können, nur daran lässt sich (bei Einsatz der LOGO!) nichts ändern. Jede Verringerung der Signalabtast- bzw. –auswertefrequenz sollte jedoch vermieden werden, damit die digitalisierten Analogwerte dem realen Signalverlauf möglichst präzise folgen… Leider lassen sich kein einziger Blockparameter per Verweis definieren!
St / SN = 0,300 s (bei Analogeingängen am Basismodul bzw. |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
23.04.2012 23:22 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Liebe Forum-Freunde! Ich bin schon heil froh, daß "Betel" in diesem Forum present ist! Respekt und Dank! |
25.04.2012 20:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Robert, |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.04.2012 22:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Robert, eine kürzere Zeit St ist nicht wirklich zielführend, jedoch eine Zeitvorgabe in Vielfachen von 0,3 s, also wäre es hilfreichSt mit einer Auflösung von 0,1 svorgeben zu können. Andereseits wird man mit der derzeitigen Möglichkeit für St leben können. Noch interessanter wären Abhilfen bezüglich der weiteren "Mängel", wie keine Verweise möglich oder Verhalten bei "EN" 0 setzen... Und der Block "Filter" könnte, wenn da nicht ...wäre, sehr nützlich sein.... Im Übrigen habe ich noch vorErscheinen der 0BA7 ein "Anforderungsprofil an eine neue LOGO" (ohne "nice to have") im Forum veröffentlicht unter: Was für Neuerungen gibts mit der nächstenLogo-Software? Hier der Dateianhang mit dem "Anforderungsprofil an eine neue LOGO" dieses Beitrags direkt: Anforderungsprofil an eine neue LOGO.pdf MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf