Industry Online Support
Technical Forum
04.03.2014 08:16 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo S35S, hier im Forum findest Du einige Lösungsansätze. Schreibe doch mal die ganze Problematik auf oder lade das Beispiel herunter, damit es auch analysiert werden kann. Fertige Beispiel-Programme findest Du auch hier: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/seiten/default.aspx?HTTPS=REDIR#Neue_Beispiele_f%C3%BCr_LOGO!_0BA7 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35923253 /tf/WW/de/Posts/17824#top |
04.03.2014 12:34 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, was mir hierzu einfällt ist, anstelle des Master/Slave Modus, die beiden LOGO! per Master/Master zu verrbinden. Da kannst du dann an der LOGO! bei der die "kurzen" Signale auftreten per Ausschaltverzügerung das Signal solange verlängern, bis die Übertragung stattgefunden hat (ca, 250ms). Beispiel für Master/Master findest du auf der LOGO! Internetseite: www.siemens.de/logo Hoffe das hiflt dir. |
Folgen Sie uns auf