15.05.2015 20:15 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
[snip] Hier der Screenshot vom Log.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.05.2015 09:11:20Neue Überschrift nach splitten |
|
15.05.2015 20:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33530 Bewertung:
|
Hast du denn die Log-Datei mal ausgelesen? Kannst du diese hochladen? |
16.05.2015 06:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33530 Bewertung:
|
Da ja meine Aussage scheinbar nicht ausreichend ist, mal was offizielles von Siemens zu dem Thema (im Anhang). Siemens gibt eindeutig Standard SD-Karte vor. Es gab zwar schon einen Fall im Forum, wo jemand es mit einer SDHC-Karte hinbekommen hat, das scheint dann Glück zu sein. Es war eine Verbatim micro SDHC Card , Class 10 mit 32GB. https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/logo-8-und-sd-karte/119552?page=1&pageSize=10 DateianhangSD-Karte.zip (110 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf