10.01.2010 16:58 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Ich habe folgendes Problem: Habe 2 PT100 Fühler der eine ist als Kessel Fühler und der zweite ist als Kessel STB Fühler eingesetzt .Nun möchte ich beide Fühler mit einander vergleichen ( Sie sollen / müssen den gleichen wert liefern) so möchte ich den ausfall eines Fühlers verhindern ( Fühler defekt,Kabel bruch usw) beide Fühler sollen auf die gleiche weiter verarbeitung eingreifen. Wie bekomme ich das hin? Logo 0BA05
DateianhangSTB.zip (160 Downloads) |
10.01.2010 18:20 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo opazki Meinst in etwa so ??? Gruss pepp DateianhangSTB.zip (149 Downloads) |
10.01.2010 18:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Funktioniert aber nur "einseitig". Müßte noch einen 2. Komparator wo die beiden analogen Werte vertauscht (zum 1. Komparator) an die Eingänge geschaltet werden programmiert werden.. DateianhangSTB_V3.zip (165 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 10.01.2010 18:50"Komarator" verbessert |
|
10.01.2010 19:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mußt du mir die Funktion bzw das Zusammenspiel mal genauer erklären, glaub ich. |
10.01.2010 19:56 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
schau dir mal den neuen anhang an ,dann verstehst du was ich möchte .beide fühler steuern die folge blöcke an nur muß ich das ganze zusammen schrumpfen.
DateianhangSTB.zip (136 Downloads) |
10.01.2010 20:39 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo opatzki, schau Dir mal meinen Vorschlag an: Nur auf KT regeln, und mit B005 und B006 beide Fühler vergleichen. Ist das Delta zwischen KT und STB zu groß, mit Q1 abschalten. Gruß Tom DateianhangSTB.zip (127 Downloads) |
10.01.2010 20:57 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Nachbar, einen Muxer würde ich ausschließen, wer entscheidet denn welcher Fühler noch richtig funktioniert? Gruß Tom |
Folgen Sie uns auf