24.08.2010 15:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, oh natürlich ;-). Feeler FTC 280 Siemens Sinumerik 840D edit: MMC 103 Danke sehr im voraus ! |
Zuletzt bearbeitet von: edehexeede am: 24.08.2010 15:08 |
|
24.08.2010 16:48 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi
Vorab, das ist der "Computer" wie du ihm von einem PC kennst. Das ist die MMC103, quasi ein kompakter Rechner mit Bildschirm zum bedienen. Das ist das Problem. Das war die falsche Batterie ![]() Schau dir mal die Fehlermeldung an. "#2100 (NCK-Batterie Warnschwelle erreicht)" Das ist die Batterie der NCK die defekt ist. WARNUNG: Du kannst Daten verlieren, so dass deine Maschine funktionsunfähig wird. Vor dem Batterietausch zuerst eine Datensicherung machen ! ! ! Ich würde sagen, kaufe dir erst einmal die besagte Batterie/Lüftereinschub. (ca. 70-90 Euro je nach Rabatt) (Die Batterie und der Lüfter sind dann bestimmt schon über 5 Jahre alt) Wenn du die Batterie erhalten hast, rühre dich hier wieder im Forum. Tausch auf keinen Fall die Batterie ohne ausreichende Kentnisse UND vorheriger Datensicherung aus. Zudem empfehle ich dir, den Hauptschalter NICHT mehr auszuschalten bis die Batterie erneuert wurde. Not-Austaste reicht für die nächsten Tage. Hier hast du Handbücher zum einlesen. Handbücher 840D Wichtig: Datensicherung. |
Karl |
|
24.08.2010 17:01 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi Wichtiger NACHTRAG: Mit Datensicherung der NCK und PLC-Daten ist NICHT die Festplatte der MMC103 gemeint ! ! ! Handbuch Wo steht die Maschine ? (PLZ) |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 24.08.2010 18:21Karl |
|
Folgen Sie uns auf