02.08.2014 23:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung: (388) |
Hallo! Siehe Anhang! Jetzt brauchst du nur noch ein Relais mit zwei Wechslern und schon läuft das! Google mal nach Drehrichtungsumkehr Gleichstrommotor und Bildersuche! DateianhangWechsler.zip (94 Downloads) |
03.08.2014 11:53 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Dar Antrieb ist von GF Typ EA21. Habe den Kugelhahn gebraucht bekommen ohne Anleitung. |
03.08.2014 11:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo My Logo, ist Dein Google defekt: |
03.08.2014 15:23 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Was hat denn Deine LOGO! für eine Versorgungsspannung? |
03.08.2014 16:08 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier mal ein Anschlussbild, wenn die LOGO! eine 12/24 oder 24V Variante ist. |
Folgen Sie uns auf