23.06.2022 15:03 | |
Beigetreten: 24.06.2019 Letzter Bes: 08.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, Zuerst danke für Antwort. Ja, DI Karte in steckplatz 1 hat in einstelungen BaseUnit hell. Das ich habe aufgepasst. In anhang als PDF Datei habe screenshots von alle registerkarten in Einstellumgen. Ich habe alle einstellungen nach Siemens doku eingestellt. 1. ET 200SP Interfacemodul IM 155-6 DP HF (6ES7155-6BA01-0CN0) 2. ET 200SP Digitaleingabemodul DI 8x24VDC ST (6ES7131-6BF01-0BA0) Nun Auf DI karte blinkt Diag diode grün.
DateianhangEinstellungsversuch.pdf (302 Downloads) |
23.06.2022 15:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung: (469) |
Hallo lasica, eine blinkende DIAG LED bedeutet "Modul nicht parametriert" (siehe Status- und Fehleranzeige). Da Dir das Interfacemodul als in Ordnung angezeigt wird, könnte ich mir vorstellen, dass das Digitaleingabemodul nicht ordentlich gesteckt ist. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.06.2022 15:22 | |||
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 1511 Bewertung: (270) |
Hi lasica, korrekt, eine blinkende DIAG LED bedeutet, Modul nicht parametriert. Zusätzliche Frage: Leuchten/blinken noch andere LEDs? Speziell z.B. die Power-LED? Meines Wissens wird die DIAG-LED über den Rückwandbus versorgt, leuchtet die PWR LED nicht, kann es auch an einer fehlenden Versorgungsspannung liegen. Welche BaseUnit (komplette Artikelnummer) wird verwendet? Die Peripheriebaugruppen sind auch nur mit bestimmten Typen verwendbar (passen jedoch mechanisch). Eventuell ist einfach nur eine inkompatible BaseUnit gesteckt. Status- und Fehleranzeige6ES7131-6BF01-0BA0
Viele Grüße sancruz |
||
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 06/23/2022 15:24:37Feedback appreciated, please rate |
|||
23.06.2022 16:33 | |
Beigetreten: 24.06.2019 Letzter Bes: 08.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, Die Hardware Aufbau: 1. 6ES7 155-6BU01-0CN0 2. 6ES7 193-6BP20-0DA0 3. 6ES7 131-6BF01-0BA0 4. 6ES7 193-6PA00-0AA0 In Anhang kurze Video. VG Tomasz DateianhangVideo.MOV (268 Downloads) |
Folgen Sie uns auf