18.12.2014 09:59 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, schau dir mal den Beitrag von Betel an: /tf/WW/de/Posts/119284#top Hoffe das hilft |
18.12.2014 12:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi! Habe versucht den Link zu öffnen, leider macht er dann immer die gleiche Seite wieder auf! |
18.12.2014 20:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal ein Ansatz wie du die sechs Heizkreise anwählen und einstellen kannst! Über das Schieberegister wird der jeweilige HK angewählt und der Meldetext angezeigt. Über die >-Taste kann der HK gewählt werden und mit auf/ab kann die Temperatur von 0 - 60°C eingestellt werden. Die Analog-MUX wandeln den Zählerwert in einen Analogwert um, welcher dann zur Anzeige kommt und später als Sollwert dient. Die sechs Analogeingänge und Verstärker liefern den Istwert der Heizkreise. Geschrieben für eine 0BA8 und mit V8 der Logosoft! Viel Spaß beim Testen und wenn du mir sagen kannst wie die Mischer angesteuert werden sollen, kann ich dir mit dem Progi auch weiter helfen! DateianhangDreipunktregler 6 mal.zip (692 Downloads) |
19.12.2014 09:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Mach ich heute abend noch fertig! |
19.12.2014 18:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang wie versprochen das fertige Programm! Ich habe mit Absicht die Bausteinabschlüsse an den Analogbausteinen mit einzelnen Merkern und an den Meldetexten mit "Offene Klemme" ausgeführt, um das Programm übersichtlich zu halten. Da steckt noch Optimierungspotential drin, was die Anzahl der Bausteine angeht! Zum Programm selbst! Ich habe sechs PI-Regler eingefügt, welche mit den Soll und istwerten versorgt werden. Je nach Abweichung gibt der PI-Regler ein Stellsignal an den Mischerantrieb. Die an jeweils zwei Analogausgänge angeschlossenen Komperatoren dienen nur der Bereitstellung des %-Wertes für die Anzeige, da sich der PI-Ausgang nicht mit Kommastelle darstellen läßt! Viel Spaß beim Testen! DateianhangDreipunktregler 6 mal.zip (497 Downloads) |
Folgen Sie uns auf