07.01.2019 17:54 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Fachleute, ich glaube mich derzeit verrant zu haben weil mir mein Lösung so kompliziert vor kommt. TDE 6ED1 055-4MH08-0BA0 LOGO 6ED1 052-2MD08-0BA0 Ich möchte 4 Analogwerte (Kraftmessbolzen) auf dem Display anzeigen 0-10Volt. Der Maximalwert aller Sensoren (nicht einzeln) soll angezeigt werden und über einen zentralen Paramter im TDE einstellbar sein (0-100%). Bei Erreichen soll Q1 gesetzt werden. Außerdem soll die Schaltschwelle für die prozentuale Abweichung zwischen den 4 Kraftmessbolzen einstellbar sein (über das TDE) und dann soll Q2 gesetzt werden. Ich hoffe auf Unterstützung auf meinem Weg für ein geeignetes Programm in der LOGO!. Vielen Dank im Vorraus. Christian DateianhangSchaltplan4.zip (74 Downloads) |
07.01.2019 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082)
|
Bei der Unordnung und Unübersichtlichkeit würde ich auf den Durchblick verlieren. |
08.01.2019 09:48 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Hier wäre mal ein Anfang, das Programm bestimmt den größten Analogwert von den vier Eingängen. Den kann man nun leicht mit allen vier Eingängen über arithmetische Anweisungen ins Verhältnis setzen und dadurch die prozentuale Abweichung ausrechnen. M.f.G. Scorp DateianhangAnalogmax1.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.01.2019 15:58 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Schaltung von Scorp entsprechend erweitert: Max. Wert Min. Wert Differenz zwischen kleinsten und größten Wert in Prozent Jetzt sind nur noch die Schaltpunkte zu ergänzen ... DateianhangLogo-Maximalwert-4-Input.zip (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf