13.10.2009 18:05 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi Was willst du mit der 0-10Volt machen ? Einen Antrieb steuern ? Von NC-Programm Werte verändern ? |
Karl |
|
14.10.2009 08:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo Karl, ja einen zusätzlichen Antrieb und eine Dosiereinheit für Kleber aus dem NC-Programm ansteuern. Gruß Bernhard (fibe) |
15.10.2009 17:00 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
>ja einen zusätzlichen Antrieb und eine Dosiereinheit für Kleber aus dem NC-Programm ansteuern. O.K. Sag doch mal was er alles hat. Sollwert +-0 bis 10 Volt ? Istwert Drehehgeber sinus, rechteck, Absolutwert ? >Noch ein Zusatz. >Statt die Analogbaugruppe der PLC zu verwenden, haben >wir auch noch einen Terminal Block digitale/analoge Ein-/Ausgänge. O.K. >Wenn wir diesen an die letzte Schnittstelle des Antriebes stecken, >dann kommt folgende Meldung. >300005 - mind. 1Modul AX4 zuviel am Anriebsbus. Gib doch mal die Siemensnummer an. >Wie und wo meldet man diese I/O`s an bzw. >welche Maschinendaten müssten abgeglichen werden? Frage: Was willst du hiermit erreichen ? Ich denke, wir sollten zuerst grundsätzliche abklären: Hardware der zätzlichen Achse ? Ist das eine Positionierachse oder NC-Achse ? Sollwert und Istwerte ? Welche Hardware hast du jetzt bereits. (Wieviele Achsen, welche Reglerkarten, freie Istwerteingänge) Welche Firmware-Version. (NCU-Softwarestand) Gib mir doch mehr Infos. Schau dir doch mal das HLA-Modul an. https://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SIMODRIVE_04_2009_D/FBHLA.pdf?HTTPS=REDIR&p=1 Ausgang +-10 Volt, Istwerteingang von Drehgeber. Normalerweise benutzt man diese Einheit hierfür. |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 15.10.2009 17:06Karl |
|
Folgen Sie uns auf