06.11.2015 19:06 | |
Beigetreten: 27.05.2009 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich versuche mit einer 0BA8 und ISWvis die Logick zu verstehen. Ich komme einfach nicht mit den Adressebereichen klar zwischen der Logo und der Software, vielleciht kann mir jemand helfen, mit einem Beispiel. z.B.: möche ich 2 Eingänge per Handy schalten auf ein RS Glied und den Ausgang zurückbekommen Wass muss ich bei ISW in der Variablenliste eintragen; was kommt bei der Logo an ?? Ich bedanke mich für eure Hilfe Gruß Detlev ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 07.11.2015 08:35:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.11.2015 09:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33367 Bewertung: (4138) |
Hier kannst du dir die Dokumentation downloaden. http://www.iswvis-mobile.at/sites/default/files/documentation/iswvismobiledokumentation_v1.6.3_0.pdf Da der Stand von 2012 ist, kann ich dir allerdings nicht sagen, wie weit sie noch stimmt und ob es zum Beispiel mit einer 0BA8 geht. |
Folgen Sie uns auf