30.01.2014 10:39 | |
Beiträge: 220 Bewertung: (11) |
Servus, ich würde dir für den Einstieg in AdvES folgenden Applikation empfehlen: Hier solltest du auch eine Lösung zu deiner Fragestellung finden.
|
30.01.2014 15:45 | |
Beiträge: 220 Bewertung: (11) |
Hiermal der Link zu dem Handbuch was mit der AdvES Version installiert wird, falls du es bei dir auf dem Rechner nicht findest Das Handbuch von 2011 kann natürlich für eine ältere Version gülig sein, aber dazu habe ich auch keine genauen Informationen
|
Zuletzt bearbeitet von: No Name am: 30.01.2014 15:56 |
|
07.02.2014 14:00 | |
Beigetreten: 29.01.2014 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 23 Bewertung: (4) |
Also ich habe jetzt beide Beispiele "durchgespielt". Das was mir NoName empfohlen hat und das mitgelieferte, viel kleinere Beispielprogramm. Bei dem Mitgeliefertem kann ich sagen, dass der Schritt für die CMT'S eine Importdatei zu erstellen anscheinend überflüssig ist. Er importiert diese in AdvES und man kann sie auch bearbeiten und sie werden auch wieder Exportiert. Was allerdings nicht funktioniert ist die automatische Verschaltung bei Export (Vorgänger-Nachfolger) Hier bekomme ich nur den Fehler zu sehen im Log. Hat hierfür jemand eine Lösung? Dateianhanglog.zip (102 Downloads) |
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." |
|
Folgen Sie uns auf