28.09.2022 12:41 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (473)
|
Hallo E.K.ONE, wenn der Partner eine z.B. eine S7 ist, bietet sich der Bereichszeiger "Bildnummer" an. Viele Grüße |
29.09.2022 13:34 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 13341 Bewertung: (1692)
|
Hallo E.K.ONE geht nicht direkt per Script, siehe hier die entsprechende Frage aus diesem FAQ https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/57132412 als Workaround könnte man im Bildnamen immer vorne dran die Bildnummer mit angeben und dann den ausgelesenen Bildnamen zerlegen z.B: mit einem _ und dann dei Information über die Nummer weiterverwenden. Hat aber den Nachteil dass man diese Information immer mehrfach richtig im Projekt führen muss und das eben auch Fehleranfällig ist. Geht aber und wird auch eingesetzt. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf