18.06.2019 13:37 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo Eleu, bei der S7-400 werden Organisationsbausteine vom Betriebssystem der CPU bezüglich Alarme oder Ereignisse aufgerufen. Informationen zur Projektierung finden Sie im folgenden FAQ (Link): https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18325216 Mit freundlichem GrußCicero |
18.06.2019 14:21 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Cicero, danke für den Hinweis. Habe zwischenzeitlich schon eine Info vom Support bekommen und habe versäumt, mich hier dazu zu melden. Es geht vielmehr darum, Alarm und Ereignismeldungen im Sinema - Server, oder über einen web - browser zu empfangen. Dieses geht bei CPU` en mit integrierten Web Server und bestimmten FW - Stand. Man muss dazu, die S7-400, mit Hilfe speziell erzeugter Bausteine über die HW-Konfig. dazu bringen, diese Systemfehler zu versenden. Wie man das macht, wird hier beschrieben: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/5416665 Ich versuche das grade, mit einer CPU319 3-PN/DP (6ES7 318-EL00-0AB0 V2.8.6). Klappt aber nicht wirklich gut. Es wird mir im web browser nicht alles angezeigt. Kein Baugruppenzustand und auch keine Topologie. Da steht dann: Die Seite ist nicht verfügbar. Wenn ich in den Eigenschaften der CPU bei der Registerlasche "Web" die Option "German" anwähle und diese Systemdaten dann in die CPU laden will, bekomme ich auch eine Fehlermeldung beim Laden. Habe dafür auch einen S/R erstellt. Mal schauen warum das nicht geht? Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 06/18/2019 14:22:36 |
|
Folgen Sie uns auf