09.07.2017 11:45 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Ich habe eine Logo8 und die steuert meine Poolstandfilteranlage + eine Solarheizung. unter anderem habe ich am Kessel der SFA Anlage einen Drucksensor. Momentan schalte ich die Pumpe aus oder gebe Warnung aus nach festen statischen Druckwerten, siehe Anlage; rechts oben "Drucküberwachung Filter" Ich möchte jetzt den Druck jetzt über einen Taster als Refferenzwert in der Steuerung speichern, von diesem Refferenzdruck + 150 mbar soll dann eine Fehler/Warnung ausgegeben werden. Ich habe keine Ahnung wie man das programmieren könnte. Ich wäre für Eure hilfe dankbar. Dateianhang20170709PoolSteuerung.zip (28 Downloads) |
09.07.2017 13:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 33651 Bewertung:
|
Habe dir mal etwas in dein Programm eingearbeitet.
Dateianhang20170709PoolSteuerung_V2.zip (39 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.07.2017 13:59 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
super danke damit kann ich arbeiten! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.07.2017 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 33651 Bewertung:
|
Mir ist noch aufgefallen, dass bei der ersten Variante der gespeicherte Wert nicht spannungsausfallsicher ist. Hier mit spannungsausfallsicherer Speicherung. Dateianhang20170709PoolSteuerung_V3.zip (36 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.07.2017 20:06 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
mal eine Frage ich habe zwar die Lösung für mein Problem aber wie nennt sie die Funktion? Dieses grüne Rechteck habe ich noch nie gesehen? Danke |
09.07.2017 21:45 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ich meine das grüne Rechteck (siehe Pfeil) und die Verknüpfung dazu. Wie nennt sich das und wie kann ich das Prgrammieren? Vielen Dank |
10.07.2017 05:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 33651 Bewertung:
|
Da geht es um das Verweisen analoger Daten zwischen analogen Blöcken. Dazu gibt es von Siemens eine FAQ: Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf