20.06.2019 20:59 | |
Beigetreten: 12.07.2014 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Guten Abend, ich habe eine kleine Steuerung mit einer S7-1200 + Digitale E/A + Analog E/A + KTP400 gebaut, dort wird die Drehzahl einer Pumpe druckabhängig über einen Frequenzumrichter geregelt. Ich habe eine ähnliche Anlage schon vor drei Jahren gebaut und in Betrieb genommen. Fogende Komponenten wurden verbaut: Simatic CPU 1214C DC/DC/Rly (Siemens 6ES7 214-1HG40-0XB0) Simatic DI/Rly Erweiterungsmodul SM 1223 (Siemens 6ES7 223-1BH32-0XB0) Simatic AI/AQ Erweiterungsmodul SM 1234 (Siemens 6ES7 234-4HE32-0XB0) Simatic HMI KTP400 BASIC (Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0) Jetzt habe ich hier folgendes Problem, der Analogausgang gibt mir kein Signal (0-10V) aus! Der Reste der Steuerung funktioniert einwandfrei, alle digitalen und alle analogen Signal kommen einwandfrei an, nur der Analogausgang gibt hier kein Signal aus! Woran könnte das liegen? mfG . Ansorg |
20.06.2019 23:05 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung:
|
Halli Hallo wenn es von der größe geht kannst du mal dein Programm Online stellen? dann schau ich mal drüber ob mir etwas auffällt |
21.06.2019 14:03 | |
Beigetreten: 12.07.2014 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo, es hat sich nun erledigt. Ich habe der Fehler heute Vormittag nach intensiver Suche gefunden und jetzt funktioniert alles! |
23.06.2019 23:07 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung:
|
An was lag es denn? |
Folgen Sie uns auf