02.05.2012 14:25 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo ramoser, mit einer LOGO! ist das nur bedingt möglich. Einerseits sind die Rechenmöglichkeiten nicht ausreichend (Es ist eine Approximation mittels mehrerer Polynone erforderlich) andererseits ist ein Takt zum Durchlaufen von max. 1000 analogen Ausgabewerten in 2 s bis 3s nur mit Tricks machbar. Versuchen könnte man das jedoch, wenn die Anforderungen an das Ausgangssignal nicht zu hoch sind? Für die Approximation mittels Polynomen habe ich ein EXCEL-Tool und für die Programmierung von Polynomen mit der LOGO! eine Beispielschaltung hier im Forum veröffentlicht: MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
02.05.2012 14:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo ramloser, das sollte (sogar besser) gehen. 50 Takte und mit geschick auch 100 Takte je Sekunde sind machbar. das Approximieren einer SIN- Kurve in Werten von 0 bis 1000 (oder einem Teilbereich davon) müsstest du halt mal angehen.... Ergebnisbericht wprde ich mit wünschen (mit Dateien)... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf