12.04.2019 13:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Lade mal dein TIA Projekt und die LSC -Datei in gezippter Forum als Anhang hoch. |
12.04.2019 14:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo ich bin erst am Anfang und es geht jetzt gerade um die Heizung. Die Pumpemsteuerung habe ich noch nicht bearbeitet, lediglich die Steuerung für die Flockmittelpumpe ist fertig. Ich hoffe mal das ich es richtig gepackt habe und man damit etwas anfangen kann. DateianhangAestetica 2019-04-12.zip (58 Downloads) |
12.04.2019 14:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Im LOGO!-Programm habe ich schon Fehler gefunden, und zwar bei der Adressierung der Worte im VM-Bereich. Ein typischer Anfängerfehler.... Die Bits, Bytes, Worte und Doppelworte im VM-Bereich haben keinen eigenen Adressenbereich. Die Adressierung ist byteorientiert. Wenn Du das VW0 benutzt, benutzt du damit auch automatisch die Bytes VB0 und VB1. Aus diesen beiden Bytes setzt das VW0 zusammen. Das VB0 setzt sich aus Bits V0.0-V0.7 zusammen, das VB1 aus den Bits V1.0 und V1.7. Wählst du jetzt VW0 und VW1, hast du eine Überschneidung, den VW0 = VB0+VB1 und VW1 = VB1 +VB2. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (53 Downloads) |
12.04.2019 15:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke. ja ich bin ein Anfänger im selber Progammieren, bisher immer nur erklärt was ich möchte und wie es funktionieren soll. |
Folgen Sie uns auf