06.01.2019 17:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Abstürzen? Falsche Berechnungen ja, aber Abstürzen? |
06.01.2019 19:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Warum das? Ich würde den PI mit einer Soll und Ist-Vorlauftemperatur versorgen und dem PI die Mischersteuerung so übergeben. Ich halte die Berechnung der erforderlichen Mischerposition mit den Möglichkeiten der Logo für zu wage!? Lasse mich da aber gern belehren! Im Anhang mal ein Beispiel bei dem die Stellrichtung über die Differenz von Soll/Ist ermittelt wird. Die Höhe der Differenz bestimmt die Stellzeit in die entsprechende Richtung. DateianhangMischer mit Taktgeber 3.zip (41 Downloads) |
Folgen Sie uns auf