Industry Online Support
Technical Forum
13.03.2014 09:17 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Logo mit AM2 Analogeingänge. Diese sollen mir die Temperatur und den Duchflusswert im Textdisplay anzeigen. Es ist ein durchflusssensor mit 2 Analogausgänge 4-20mA , einer für Temperatur und einer für den Durchfluss. Es wird aber nict der Richtige Wert angezeigt. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? DateianhangKühlblock Raum 8.zip (94 Downloads) |
13.03.2014 09:36 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Sorry Der Eingangsbereich ist 4-20mA und der entspricht -10-80°C, der zweite Analogeingang ist 4-20mA und entspricht 0-52,84 GPM
|
13.03.2014 12:08 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo vielen Dank. Jetzt wird auch der Wert Angezeigt.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2014 12:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hier das Programm.DateianhangKühlblock Raum 8.zip (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf