02.10.2014 16:09 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (135) |
Hallo, es könnte an der Bildschirmauflösung des Panels liegen. Oder an den Realzahlen. Welche Schritte haben Sie noch programmiert, bevor Sie den skalierten Wert wieder als Int-Format ausgeben? Generell gilt, dass REAL Zahlen mit einer Genauigkeit von 6 Nachkommastellen angegeben und berechnet werden. Bei Berechnungen ist dabei noch zu beachten, dass für jeden einzelnen Rechenschritt diese Genauigkeit ebenfalls gilt. Beim Addieren und Subtrahieren werden die Exponenten angeglichen. D. h. die Basis und die Exponenten sind beim Addieren und Subtrahieren gleich, es werden nur die Mantissen addiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter dem folgenden FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14844391 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf