08.05.2021 22:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1414 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Die Anbindung von HMI-Systemen an redundante Controller erfordert im HMI in aller Regel ein besonderes Verbindungshandling, z.B. die Überwachung der Verbindung und die Variation der Partner-Adresse zur Laufzeit über Anwender-Scripte. Im Kontext der S7-400H steht für PC-basierte HMI-Systeme außerdem das Kommunikationspaket SIMATIC NET Redconnect zur Verfügung, welches die Verbindungs-Umschaltung zwischen beiden H-Teilsystemen organisiert und den redundanten Charakter des Kommunikationspartners für das HMI-System verdeckt. In Verbindung mit S7-1500R/H-Steuerungen steht eine neue und einfache Methode zur Verfügung, diese Aufgabe zu lösen. Den beiden CPUs einer S7-1500R/H-Station kann während der Projektierung für jede Schnittstelle neben den jeweils individuellen IP-Adressen zusätzlich eine gemeinsame IP-Adresse zugewiesen werden. Diese sogenannte „System IP“ steht stellvertretend für die gesamte Station und wird jeweils von der „Primary-CPU*“ bedient. Ein Kommunikationspartner wie ein HMI-System kann sich somit auf die System-IP verbinden und muss daher keine spezifischen Fähigkeiten mitbringen oder Aufwendungen betreiben, um eine Verbindung redundant zu betreiben. Eine perfekte Kombination bildet diese Technik in Verbindung mit dem Betrieb des HMI am MRP-Ring an der x1-Schnittstelle der R/H-CPUs, da hier auch der Leitungsweg zur Primary-CPU jederzeit redundant ist. (*diejenige CPU, die zur Laufzeit gerade die führende Rolle im CPU-Paar angenommen hat, wird als „Primary-CPU“ bezeichnet) Bei Anschluss eines HMIs an die x2-Schnittstelle, welche über keinen onboard-Switch verfügt und somit nicht direkt in einen MRP-Ring integriert werden kann, bleibt zumindest ein kleiner Teil des Verbindungsweges zur Primary-CPU nicht-redundant (z.B. das Patch-Kabel zum nächsten Switch). Sofern diese Einschränkung nicht tolerierbar sein sollte, wäre dann hier wieder eine Verbindungsumschaltung per Anwender-Script zu realisieren*. (*siehe SIMATIC HMI-Bediengerät mit SIMATIC S7-1500R/H verbinden) Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/10/2021 10:53:48Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf