Industry Online Support
Technical Forum
20.03.2006 12:12 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo plc, denke der Anschluss jeder Baugruppe ist ein wenig anders. In Deiner Frage ist leider nicht beschrieben, welche Baugruppen Dich exakt interessieren. Denke aber, dass Dir folgendes Handbuch weiterhilft: Automatisierungssysstem S7-300 Baugruppen-Daten Hierin sind für eine ganze Menge von Baugruppen die Anschluss- und Prinzipschaltbilder veröffentlicht. Entsprechende Handbücher sind im Produkt Support unter Produktinformationen / Automatisierungssysteme / Industrie-Automatisierungssystem SIMATIC / Steuerungen / SIMATIC S7 / S7-300/"7-300F und dann Digital bzw. Analogbaugruppen und der Laschen Handbücher zu finden. Weiter viel Erfolg Sabine |
29.03.2006 15:39 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo, kennst Du die Safety-Funktionsbeispiele? Hier sind die Verdrahtungspläne immer mit angegeben. Nachfolgend ist ein Link angegeben, mit dem Du auf so ein Beispiel kommst (mit ET 200S). http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21331098 Viele Grüße Morten |
Folgen Sie uns auf