15.02.2022 16:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Freie Kommentare Sie können Ihren Programmcode mit freien Kommentaren kommentieren. Die freien Kommentare können für alle nicht-binären Boxen verwendet werden. Weitere Informationen haben wir unter den folgenden Links zusammengestellt. Grundlagen zur Verwendung von freien Kommentaren in FUP Der Wunsch nach einer unabhängigen Kommentarbox geben wir an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank. Bausteinübersichtsfenster Der Wunsch nach einem Bausteinübersichtsfenster, wie er in STEP 7 V5.x zur Verfügung steht, geben wir an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank Auskommentieren von FUP Netzwerken Es ist möglich, verschiedene Programmteile zu deaktivieren. Über den „enable“ Eingang wird die Ausführung gesteuert. In Ihrem Programm können Sie diesen Eingang auf „false“ setzen, um die Ausführung des Bausteins zu verhindern. Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) Anweisungen in KOP/FUP/AWL und SCL auskommentieren? Aktuell ist das Auskommentieren von FUP Netzwerken, so wie Sie das von SCL gewohnt sind, nicht möglich. Ich gebe diese Anforderung an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
23.02.2022 23:48 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 3012 Bewertung:
|
Hallo zt_gil, in FUP sind die freien Kommentare für alle nicht-binären Boxen möglich. In KOP für Boxen und Spulen. Da in FUP alles als Box dargestellt wird, wird an dieser Stelle zwischen binären und nicht-binären Boxen unterschieden. Zu den binären Boxen zählen die in Deinem Beispiel verwendeten UND- und ODER-Boxen. Bei Umwandlung in KOP werden diese nicht als Boxen dargestellt. Dadurch erklärt sich auch, dass ein freies Kommentar an der Stelle nicht möglich ist. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf