21.02.2022 08:45 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Der SCL Programmcode kann online beobachtet werden. Dafür wird eine Tabelle eingeblendet mit den Variablennamen und aktuellen Werten. Diese Tabelle lässt sich nach links und rechts verschieben. Wenn der Programmcode nicht aufgerufen wird, dann wird der Variablennamen in der Tabelle grau hinterlegt. Wenn eine Zeile im Programmcode ausgewählt wird, dann werden die Variablen hervorgehoben. Programmstatusanzeige für SCL-Programme Die Beobachtung von Schleifen ist standardmäßig deaktiviert, da das Beobachten von Schleifen die Zykluszeit deutlich erhöhen kann. Der Wunsch nach dem Beobachten von Schleifen unter der Angabe von einem Index geben wir an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank Haltepunkte Zusätzlich können im Programm Haltepunkte aktiviert und gesetzt werden. Somit wird die CPU an diesem Punkt angehalten. Auf der rechten Seite im TIA Portal erhalten Sie eine Übersicht über die Haltepunkte. Einführung zum Testen mit Haltepunkten Fehlt Ihnen eine Funktion zum Beobachten von SCL Programmbaustein? Wir freuen uns über Ihre Kommentare. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf