18.07.2011 15:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich möchte auf Steuerungsdaten via Profibus zugreifen und habe mir auch die Lösung über Synchronaktionen zurechtgelegt. Nun habe ich eine 840 d pl, keine sl. Die Dokumentation, die in dem Beitrag hiervor gepostet wurde ist nur für die sl. Was muss ich bei der pl anders machen? Danke Marv gesplittet von Lagesollwert aus Steuerung ausgeben |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 22.07.2011 09:56neue Überschrift nach Splitting reverenzierte Beiträge eingebunden |
|
18.07.2011 19:33 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung: (78) |
nichts sollt indentisch sein |
19.07.2011 11:23 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 240 Bewertung: (25) |
Schau mal hier: |
Folgen Sie uns auf