07.08.2023 09:41 | |
Beigetreten: 07.08.2023 Letzter Bes: 07.08.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo liebe Community, ich habe eine LOGO 8.3 (6ED1052-1CC08-0BA1) mit einem Erweiterungsmodul AM2 AQ (6ED1005-1MM00-0BA2), damit ich Ventile mit einem 0-10V Signal ansteuern kann. Das Programm habe ich fertig und in der Simulation funktioniert alles wunderbar. Wenn ich das Programm auf die Logo ziehe und dort laufen lasse, dann funktioniert auch alles prima außer, dass am Ausgang AQ1 oder auch AQ2 einfach keine Spannung ankommt, obwohl der PI-Regler davor . Selbst wenn ich in den Hardware Einstellungen angebe, dass die LOGO im Stop Zustand am AQ1 5V ausgeben soll wird da nichts ausgegeben. Woran kann das liegen? Ich habe das Modul frisch geholt und das sollte dann jetzt der erste Test sein. Angeschlossen ans Basismodul ist es und die LED leuchtet auch grün. Vielen Dank für die Hilfe Hier noch ein Bild, was ich in der hardware eingestellt habe (5V ausgabe am AQ 1 wenn LOGO in STOP, auch das funktioniert nicht) Programm ist im Anhang, experimentiert habe ich mit dem Signal aus der Temperatur Küche (Es geht um die Regelung eines Heizregisters zum erwärmen von Luft) DateianhangSteuerungsprogramm LOGO.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: U_38127d2c-6093-4760-80a6-49cad13708f7 am: 08/07/2023 09:43:02 |
|
07.08.2023 12:17 | |
Beigetreten: 07.08.2023 Letzter Bes: 07.08.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ich habe beides ausprobiert, ohne erfolg |
Folgen Sie uns auf