03.09.2012 15:14 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ich hab eine 12/24RCE mit 2x 8DM-Erweiterung. Das Problem ist, dass der eine Ausgang am zweiten DM8 auf Q1immer an- und ausschaltet (jede 0,5s). Wenn ich die Schaltung aber mit dem Ausgang Q8 des ersten DM8 schaltet, dann bleibt dieser auch an, wie er es sollte. Wo kann der Fehler liegen? DateianhangProbentransport_zyklotron_6_Aenderung_Meldetexte_mit Timer_LED.pdf (55 Downloads) |
04.09.2012 07:41 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Da ist mir wohl ein Fehler eingeschlichen....es war eine andere Version der Schaltung. DateianhangProbentransport_zyklotron_6_Aenderung_Meldetexte_mit Timer_LED_v1.1.zip (57 Downloads) |
04.09.2012 11:57 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
wird Zeit. dass es Freitag wird! DM16 hab ich zweimal angeschlossen |
Folgen Sie uns auf