25.04.2022 18:32 | |
Beigetreten: 26.02.2015 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, schade. Dann werde ich mir mal Deinen Vorschlag anschauen. Viele Grüße |
28.04.2022 12:25 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 13684 Bewertung: (1726)
|
Hallo ReHuFo bei WinCC Prof RT gibt es kein ODK wie bei WInCC V7. Teilweise sind die entsprechenden Runtime Funktionen jedoch im der Runtime API abgedeckt. Gibts ein der TIA Hilfe unter: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109794202/23571123595 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.04.2022 20:15 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 491 Bewertung: (82) |
Wobei genau das was mittlerweile netterweise offen dokumentiert ist, bisher der Inhalt des ODKs war. Das ist was ich so sehe 1:1 der Inhalt des ODK, das war ja immer nur eine richtige Dokumentation der API. |
Folgen Sie uns auf