10.11.2021 10:48 | |
Beigetreten: 31.03.2020 Letzter Bes: 28.10.2022 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo motmonti, der gleichen Problematik habe ich mich auch schon gestellt und hier im Forum in einem eigenen Beitrag gefragt. Dort bin ich zum Ergebnis gekommen, dass dies nicht so einfach möglich ist. Beide Netzwerke sind über eine VPN-Verbindung mit unterschiedlichen Subnetzen verbunden (über Fritz!Box-VPN). Aus beiden Netzwerken kann man jeweils die im anderen Netzwerk angeschlossene Logo erreichen (sowohl den Webserver als auch Online mit LogoSoftComfort). Ein Austausch von Analog- und Digitalwerten wird aber irgendwie nichts... verwendet wird jeweils eine Logo 8.2 (8.FS4). Sofern dies, wie oben geschrieben, nicht ohne weiteres möglich ist besteht die Frage, ob eine Logo V8.3 mit Cloudanbindung an AWS weiterhelfen würde. Sofern irgendwie doch eine Möglichkeit besteht, bin ich an einem Test interessiert. Dafür gerne PN. ;-) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/10/2021 13:52:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.11.2021 13:54 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Remote-TSAP bei der LOGO!8 wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Kommunikation veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf