02.05.2012 11:43 | |
Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo Ulrich, Allgemeine Info zum Thema.Siemens gibt immer die Standard-B10-Werte der Schütze an. Diese werden nach der IEC 62061 ermittelt. In dieser wird eine Überdimensionierung gewünscht. Auszug aus Katalog SI 10N 2012 Kapitel 5 Seite 3Es gelten jeweils die Standard B10-Werte, die in der aktuellen SN 31920 aufgelistet wurden.Soweit dort keine Belastung angegeben wird, beziehen sich die B10-Werte auf eine maximale Belastung von 2/3 des Bemessungswertes, wie in Sicherheitsnormen gefordert.Ist der Strom dann weniger als 2/3 x Ie dann steigt, in den allermeisten Fällen, der B10 Link SI 10N 2012 http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-controls/de/downloads/Seiten/ic10_2012.aspx Hier findet man auch weitere Angaben zu Belastung z.B. Strom bis max. 1%, Gebrauchskategorie ect.. Ich empfehle dir die Seite 5/2 und 5/3 in diesem Katalog. Wenn Du noch Fragen zu den Lastabhängigen B10-Werten von Schützen 3RT hast melde dich direkt bei Technical Assistance über die E-Mail technical-assistance@siemens.com |
Folgen Sie uns auf