03.03.2023 20:40 | |
Beigetreten: 03.12.2016 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo ich bin Torsten und neu hier,habe zwar gute Kenntnisse im Bereich Visualisierung,Vernetzung und Sensorik. Inkrementalgeber bzw. dessen Auswertung habe ich ein Brett vor dem Kopf. Ich habe einen einfachen Aufbau Logo 8.3 12/24 mit einem Inkrementalgeber 360 Schritte pro Umdrehung. Dieser ist an Eingang 5 Kanal A und Eingang 6 Kanal B angeschlossen 90° versetzt. Das funktioniert soweit alles, ich kann auch Kanal A und B zählen und Anzeigen. Was ich so gar nicht hin bekomme ist die Auswertung der Drehrichtung. Das ich anhand von Kanal A und B die Drehrichtung auswerten kann. Ich habe mir hier schon diverse Beispiele angesehen und ausprobiert aber ohne Erfolg. Vielleicht hat jemand ein "Programmteil" der nur Eingang 5 und 6 bzw. A und B mit ner Auswertung Drehrichtung links oder rechts. Vielen Dank schon einmal vorab ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: 1234953 am: 03/03/2023 20:41:43Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/06/2023 09:52:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.03.2023 11:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.12.2024 Beiträge: 1401 Bewertung: (42) |
Der LS7083 ist in der Tat ein interessanter Baustein - Datenblatt anbei er macht genau das um die Logo-Zyklen zu umgehen: es sind zwei getrennte Zähler erforderlich ... somit bis 5khz einsetzbar. Wobei nur "echte" Schritte entstehen. (also allfällige "Vibrationsflanken" nicht ankommen). Der Baustein kann bis 12V betrieben werden - daher ist eine Pegelwandlung der Ausgänge erforderlich. Eine Bastelei ist es natürlich auch. Eine Beschränkung gibt es da noch mit der Logo: bei dauernden hin und her zählen beide Zähler hoch ... für Differenzberechnung (= momentaner Stand) ist bei 32676 Schluß ... daher ist eine Logik erforderlich welche die Zähler zurücksetzt und die vorherige Differenz speichert. Dateianhangx-IC-Quadrature-Converter-LS7083N_LS7084N.pdf (176 Downloads) |
30.03.2023 21:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (581)
|
Hallo 1234953, die Auswertung von Inkrementalgebern ist eine der Aufgaben, die leider bislang durch die vorhandenen Funktionalitäten nicht direkt unterstützt wird. Bereits von längerer Zeit habe ich deshalb verschiedene Lösungsansätze hier im Forum veröffentlicht, so dass unter gewissen Randbedingungen durchaus eine Auswertung der Signale A und B möglich sind. eine Drehrichtungserkennung sollte in der Regel möglich sein, denn diese erfolgt in der Regel mit geringer Geschwindigkeit... Über die Suche von z. B. "Inkrementalgeber" findest du verschiedene Beiträge / Anfragen zum Thema. Doch konkrete Schaltungen dazu insbesondere in meinem nachstehend verlinkten Beitrag: "Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ?" MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf