19.01.2022 15:15 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 1916 Bewertung:
|
Hallo muelljas, seit wann haben Sie dieses Verhalten? Nach einem STEP 7 Upgrade oder nach einem Windows-Update? Ich empfehle Ihnen zunächst den letzten Versionsstand von ALM zu installieren. Den Download "ALM V6.0 SP9 Upd2" finden Sie unter den folgenden Beitrag: Hantierungsprogramme für die Autorisierung bzw. Lizenzierung von SIMATIC Produkten.( ALM, TIA Administrator, Authors) Dieses Verhalten kenne ich von früher bei älteren Windows Explorer Versionen. Eventuell auch den Windows Explorer updaten. Mit freundlichem Gruß |
19.01.2022 17:53 | |
Beigetreten: 16.10.2020 Letzter Bes: 22.12.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Cicero, ich kann es leider nicht genau sagen aber ich würde darauf tippen das es nach einem Windows update war, da ich das Tia-Portal auf diesem PC schon eine weile nicht mehr genutzt hatte. " Ich empfehle Ihnen zunächst den letzten Versionsstand von ALM zu installieren. Den Download "ALM V6.0 SP9 Upd2" finden Sie unter den folgenden Beitrag: Hantierungsprogramme für die Autorisierung bzw. Lizenzierung von SIMATIC Produkten.( ALM, TIA Administrator, Authors) " Das habe ich schon versucht, hat aber leider nicht den erhofften Erfolg geliefert. Der Windows Explorer bzw. Windows ist auf dem neusten stand. MFG Jonas |
24.01.2022 09:37 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi, da ist der Button: Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: mopS04 am: 01/24/2022 10:08:57FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf