29.03.2021 10:12 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hänge mich hier mal mit dran. [snip] Zweite frage: ich habe eine Nachricht von AWS bekommen das ich mein "tier" frei volumen überschritten habe. Was genau ist das? Ich bin bei 750h und 650h waren inklusive. Ist das die Betriebszeit der cloud? Würde mich über eine kurze Antwort freuen. Gruß Michael ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/29/2021 13:54:46Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
05.04.2021 11:46 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für deine Antwort. Das heißt die zeit fängt an zu zählen wenn die Logo an ist? |
Folgen Sie uns auf