28.11.2022 12:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 1349 Bewertung:
|
Wie könnte eine Anwendung sein, bei der die Variable „Override“ sehr gut eingesetzt werden kann? Zum Beispiel wie die Bahngeschwindigkeit bei Kinematiken beeinflusst werden kann😊 Über die Variable Override.Velocity des Technologieobjektes Kinematik kann die Programmierte Bahngeschwindigkeit reduziert werden. Dies kann vor allem bei der Inbetriebnahme hilfreich sein, um neu programmierte Bahnen zu testen und Kollisionen zu vermeiden. Informationen zur Variable "Override" (Drehzahlachse) stehen im Handbuch: SIMATIC S7-1500 STEP 7: S7-1500T Kinematikfunktionen V7.0 ab STEP 7 V18 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf