29.10.2009 14:34 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen ist es möglich bei eine Balkendiagram, in Meldetext, der maximale werte von ein Zahler übernimmt, anstatt eine fix maximale werte? Der Balken wird immer mit den gleich Grosse visualisiert = OK wenn das Zahler auf 10 ist zeigt mir nur eine kleine schritt, wenn auf 100 etwas mehr, bei 1000 maximale Balken. Dateianhangtest Balken.zip (105 Downloads) |
29.10.2009 15:01 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Danke das wars schon. Ich habe gedacht auf eine kompliziertFunktion zu realisieren. Danke gim |
01.11.2009 15:04 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Hab mal grad rumgespielt. Zähler wie im oberen Programm. Menübild 1 zeigt den Balken solange der Zähler zwischen 0 und 10 ist. Ab Zählerstand 11 geht Display 1 aus, Display 2 an. Ab Zählerstand 101 geht Display2 aus, Display3 an. Was ich immer noch nicht verstehe........ Im oberen Programm reagieren die Balken auf die Zähler. Wozu ist der Analogwert gedacht ? Oder war es so gedacht, daß der Analogwert den Balken steuert, der Zähler aber den Balken-Maximalwert ?? Dateianhangtest Balken 2.zip (94 Downloads) |
02.11.2009 08:34 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen Das war nur ein Beispiel, man könnte 1 Zahler oder 1 Analoger Schwellwertschalter Visualisieren lassen. Bei 1 Projekt, möchte ich 1 Ausgang bei eine min und max Werte einschalten lassen, kein Problem funktioniert ja schon. Noch schon war wenn die Werte über 1 Diagramm Visualisieren lassen. Ich kenne die min und max Werte nicht, aber die Balken zeigen immer von 0 bis eine Fest max Werte, diese ist gut wenn man auf die max Werte des Diagramm geht. Aber wenn das max Werte des Diagramm100 ist, und die max Werte von ein Zahler oder ein Analoger Schwellwertschalter 50 ist, dann Visualisiert nur 50% des Balken, wenn die werte noch kleiner ist dann zeigt noch weniger. Praktisch ich will auf die Verweisfunktion des Balken zugreifen. Leider diese Funktion ist nicht implementiert oder ich weis nicht wie es aktivieren kann. Hier noch eine besser Beispiel Danke und FG gim Dateianhangtest_Balken_3.zip (115 Downloads) |
Folgen Sie uns auf