Industry Online Support
Technical Forum
11.07.2011 09:43 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, in diesem Fall ist es eigentlich egal ob du in ProTool von einem TP27 in ein TP270 wechselst oder in flexible, der Aufwand wäre der gleiche. Der Grund dafür ist das du von einem "Grafik"-Panel auf ein Windows basiertes Panel wechseln willst und da sind in ProTool als auch in flexible einige Änderungen nötig. Selbst für ProTool gibt es dafür ein gesondertes Handbuch zum Umstieg auf ein Windows basiertes Panel: SIMATIC HMI Projektierungsunterstützung für Umsteiger Migration zu Windows-basierten Systemen Generell kann man es bei dem Aufwand auch gleich nach flexible umsetzen. MfG |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf