19.02.2019 19:35 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo Forumgemeinde und spezielles Hallo an ixo65 , ich hab noch ne Idee für die Steuerung, weiß aber nicht ob es so funktioniert bzw. richtig ist.. Zumindest in der Simulation gehts, online "triggert" mein Relais..... Programm ist im Anhang. Folgendes wurde erweitert: Ich möchte gerne mit zwei Tastern umschalten auf eine Art Sonderbetrieb, entweder nur Ölheizung oder nur Wärmepumpe, solange bis der Taster erneut gedrückt wird. Unhabhängig der Temperatur bzw. aktueller Programmstatus. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangHeizung_Bivalent_V8.zip (51 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 20.02.2019 10:17:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.02.2019 20:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Habe mal dein Programm angepasst und alles unnötige entfernt.
DateianhangHeizung_Bivalent_V8_2.zip (46 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.02.2019 21:00 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Jetzt geht die Temperaturabhängige Steuerung aber nicht mehr . Das Trigger-Problem könnte auch an meinen Tastern liegen (Klingelknöpfe von Amazon) hab jetzt mal noch ne Ein-/ Ausschaltverzögerung mit eingebaut, werde es gleich mal testen. Gruß DateianhangHeizung_Bivalent_V8_3.zip (66 Downloads) |
19.02.2019 21:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Die sitzen aber an der verkehrten Stelle. Habe die Wärmesteuerung noch mal kontrolliert und die Ein-/Ausschaltverzögerungen vor die Stromstoßrelais gesetzt. DateianhangHeizung_Bivalent_V8_4.zip (48 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.02.2019 22:20 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Dankeschön, funktioniert Gruß ziggl |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf