27.02.2022 22:38 | |
Beigetreten: 16.11.2016 Letzter Bes: 09.02.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo ich verzweifle grade am Igus Musterbeispiel 13. Die Achse Referenziert einfach nicht. Komunikation Funktioniert, „Modes of Operation“ Wert 3 funktioniert auch. Achse fähr in Positiver richtung. Beim Homing "Modes of Operation“ Wert 6 fährt die Achse nicht ? Folgende Einstellungen habe ich: Kommunikation : Modbus TCP = ON Fahrprofil: Modbus TCP Ref: Endschalter Negativ Weiß jemand warm Homing nicht geht ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: PLCSmartHome am: 02/27/2022 22:40:09Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/28/2022 11:33:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.03.2023 12:32 | |
Beigetreten: 14.11.2022 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, kann hier jemand inzwischen schon weiterhlefen, da ich das gleiche Problem habe. danke |
29.03.2023 08:40 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (53) |
Hallo Electric Engineer, ich habe gesehen, dass du ein eigenes Thema zu einer ähnlichen Frage hast: Modbus Verbindung mit Igus dryve D1 Meine Frage an dich: war die Antwort vom User Towome nicht ausreichend bzw. möchtest du nicht in deinem Thema die Lösung mit der Community erarbeiten? Viele Grüße, |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Folgen Sie uns auf