27.04.2021 05:05 | |
Beigetreten: 19.03.2019 Letzter Bes: 20.05.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, Sorry, dass ich mich jetzt hier nach über einem Jahr reinhänge. Ich habe gleiches Vorhaben und möchte das ganze mit SSRs und einer Ringheizung realisieren. Ich werde ggf. das Relais in der Logo direkt mit dem SSR ersetzen, damit da kein Ausfall stattfinden kann, wobei das Relais bei der geringen Last des SSRs vermutlich ewig halten würde. Meine Frage nun: Gibt es ein Beispiel für die Anwendung Brutmaschine mit PI Regler und PWM? Konnte da jetzt auf Anhieb nichts finden. Wäre super, wenn mir jemand etwas bereitstellen könnte. Ich werde einen PT100 mit 0-10V Messwandler verwenden. Bereich des Messwandlers 0-50°C.Dies könnte ich aber selber anpassen. Mir geht es eigentlich nur um die Verschaltung von PI Regler und PWM Block. Vielen Dank im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/27/2021 10:05:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.04.2021 05:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Hier ein Beispiel.
DateianhangPI+PWM_0BA8.Standard.zip (184 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.04.2021 20:06 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Nimm halt eine Logo mit Transistorausgängen und hänge ein handelsübliches SSR dahinter Ansonsten ich betreibe hier eine sehr Träge Heizung. Prer PWM. Periodendauer 20s und schalte mit den Logo Relais Schütze. Das läuft jetzt seit min. 5 Jahren 5 Tage die Woche 24h pro Tag Die Parameter vom Regler anpassen hat mich damals sicher 4-5 Stunden Testen gekostet, bis der richtig funktioniert. |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 04/28/2021 20:08:42 |
|
04.05.2021 14:16 | |
Beigetreten: 19.03.2019 Letzter Bes: 20.05.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, Ja ich hatte noch eine Logo 7, aber die scheint aus welchem Grund auch immer, defekt zu sein. Daher kann ich mir auch eine mit Transistorausgang besorgen. Diese Ausgänge haben dann 24V wenn ich die Logo mit 24V betreibe, korrekt? Sollte mit den SSRs ja aber funktionieren. Die gehen ja bis 32V Eingangsseitig... Dass ich mit dem PI Regler spielen muss ist mir bewusst. Muss ja auf den dann vorhandenen Raum angepasst werden... |
Zuletzt bearbeitet von: Stoffel01 am: 05/04/2021 14:17:30 |
|
Folgen Sie uns auf