Industry Online Support
Technical Forum
11.10.2010 18:47 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Forumgemeinde bräuchte mal wieder eure Hilfe. Wir sind gerade dabei unser Feuerwehrgerätehaus zu modernisieren. Habe folgende Logo zuverfügung 230 RCL 0BA2.L Wenn ein Alarm eingeht soll die Logo den Türsummer auf eine bestimmte Zeit öffnen und alle Lichter an machen. Hab ich auch so weit. Wenn jetzt aber ein zweiter Alarm eingeht soll sie nur noch den Türsummer betätigen da die Lichter ja schon an sind und auch an bleiben sollen. Weiß aber nicht wie das gehen soll ich hab das schon mit Vor-/Rückwertszähler gemacht klappt aber irgendwie nicht. Bitte um Hilfe! Und wenn der Einsatz zuende ist macht man die Lichter ganz normal über die Taster aus. Auch klar. Jetzt möchte ich aber noch über den Taster Beleuchtung Umkleide und Taster Lichtband1 alles aus machen können, indem man diese länger drücke. Aber bei normalen drücken darf nur das jeweilige Licht angehen bzw. aus. Hab aber keine Ahnung wie das gehen soll. Bitte um Hilfe Im Anhang ist meine Vorabversion Im Voraus für euere bemühen ein recht herzliches Dankeschön Mit freundlichen Grüßen Sebastian DateianhangGerätehaus.zip (87 Downloads) |
11.10.2010 22:19 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi sebi2, Feuerwehrler lassen wir doch ned hängen ,ich hab dir mal eine überarbeitete Variante angehängt gruss pep DateianhangGerätehaus 1.zip (121 Downloads) |
Folgen Sie uns auf