01.08.2019 09:41 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Nur weil die Daten über die Profinetschnittstelle laufen nutzen diese doch noch lange nicht die Echtzeitübertragung, oder sehe ich das falsch? Die normale Übertragung wird auf mehrere Zyklen verteilt, wenn die PLC die Zeit für andere Dinge benötigt. Mit TIA kenne ich mich noch nicht aus, aber bei OEM Maschinen wurde für solche Echtzeitkritischendaten eine spezielle Verbindung/Software genutzt. Außerdem brauchen While Schleifen sicherlich auch mehr Zeit in der PLC. Wäre eine Abfrage auf Gleichheit nicht schneller? https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/19292127/21312294155?dl=de |
Zuletzt bearbeitet von: wolves and hawks am: 08/01/2019 10:24:28Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/01/2019 12:31:31Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf