Industry Online Support
Technical Forum
14.01.2009 15:17 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo Aero... Ich kenne für das ganze Thema 2 Möglichkeiten. Die erste wäre, das ganze über Rezepturen zu lösen...Hierzu gibt es eine tolle Applikation im Netz: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23901413 Desweiteren könntest du einen "handshake" mit der Steuerung machen. Das ganze würde quasi so funktionieren, dass du die Wertänderung in die Steuerung schreibst...wieder einen Wert an das Panel zurückbekommst....dann ein Template mit Button Ja/Nein aufpoppt...du wiederum das ganze als Bestätigung zur Steuerung gibst und dann quasi der erste Merker undder "Bestätigungsmerker" dein gewünschtes Bit setzen... Ich hoffe, es hilft dir weiter... Gruß Manfred |
Folgen Sie uns auf