10.01.2007 15:25 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo hast Du den Rechnernamen im Projekt angepasst??? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15252277 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23712529 Wird eine Fehlermeldung angezeigt bzw. was passiert???? nemo |
Zuletzt bearbeitet von: Nemo am: 10.01.2007 15:28 |
|
10.01.2007 16:22 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hm, ich vermute hier eher eine allgemeine Netzwerkproblematik http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22019649 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22021830 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8928931 Klappt denn ein Kopieren des Projektes über den Windows Explorer (also nicht über den Simatic Manager)? Hast Du ausreichend Zugriffsrechte auf die Pfade des neuen Rechners? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22557801 ? Ist WinCC-RT beim Kopieren etwa noch aktiv? nemo |
12.01.2007 10:04 | |
Beiträge: 97 Bewertung:
|
Hallo, das Problem mit der Karte hatte ich auch. Konnte lösen, indem ich das SIMATIC NET installiert habe. Vielleicht hilft das weiter. houseman |
12.01.2007 19:19 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, vielleicht hilft ja wieder mal nen FAQ [:D] http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23711489 nemo |
16.01.2007 15:23 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo, wir haben das gleiche Problem. Project läuft auf dem Projektrechner, kann jedoch nach Transfer nicht gestartet werden. Im Dezember wurde letztes Update übertragen und alles OK. Nun kommt immer die Fehlermeldung "HResult 0x8004610a". Die Punkte unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23711489 wurden alle geprüft. Welche Ursachen kann die Meldung "HResult 0x8004610a" noch haben? Danke für Input. Gruß MG |
Folgen Sie uns auf