04.07.2011 08:00 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Habe folgendes Problem: Ich möchte über 2 digit. Eingänge (i1 "Anforderung 50 %") und (i2 "Anforderung 100 %") 2 Kälte Kompressoren (Q1) und (Q2) steuern. Dabei muss für jeden Kompressor eine Sicherheitskette (verschiedene Eingänge) wie Pressostate, Motorschutzschalter, sowie eine Wiedereinschaltsperre von 6 Min. (max. 10 Anläufe pro Std.) programmiert werden. Wenn die Anforderung 50% (i1) kommt, soll immer der Kompressor mit den tieferen Betriebsstunden anlaufen, ausser er wird gerade durch die Wiederanlaufsperre gesperrt. Wenn die Anforderung 100 % kommt (i1) + (i2), sollen beide Kompressoren laufen. Wenn die Anforderung wieder auf 50 % zurückgeht, soll nur noch der Kompressor mit der tieferen Betriebsstundenzahl weiterlaufen. DateianhangSteuerungsbeschrieb LOGO.pdf (111 Downloads) |
04.07.2011 18:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das Hauptproblem in der Auswertung der Betriebsstundendifferenz!? Im Anhang mal eine Möglichkeit das auszuwerten. Mit dem Wartungsintervall (Zeiteinheit frei einstellbar) wird ein VR-Zähler hochgezählt und gleichzeitig die Zeit wieder resetet. Das Ganze bei beiden Kompressoren. Geht natürlich auch mit Impulsgeber und Zähler. Der Zählerwert wird über den Analogmux den beiden Komperatoren zugeführt und dort auf Differenz >0 ausgewertet. Je nachdem Welcher Komperator 1-Signal führt ist Kompressor 1 oder 2 länger in Betrieb. DateianhangBetriebsstundendifferenz.zip (148 Downloads) |
06.07.2011 17:45 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, im SIEMENS Prodikt Support giebt es dazu ein Beispiel...(vgl. Dateianhang). MfG Betel Dateianhangcontinuous_capacity_utilization_of_3_loads.zip (135 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
07.07.2011 08:41 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti Vielen Dank! Ja ich merke schon, ich bin noch ein Greenhorn. Es istdie erste LOGOdie ich programmiere. Und wie es aussieht, mit dieserSituation etwas überfordert. Ich habe die Steuerung nun programmiert, aber halt noch ohne die Betriebsstundenwechsel. Ich weiss nicht, wie ich das zusammenverknüpfen kann. Es ist ja nicht nur ein Wechsel, entweder oder, sondern sowohl als auch. Es muss nichts verrücktes sein, einfach eine ungefähr gleichlange Laufzeitder Kompressoren. Beiliegend sende ich mal meinprogrammiertes File dazu. Vielen Dank und Gruss, Chriput DateianhangKaltwassersatz.zip (82 Downloads) |
07.07.2011 10:46 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo DateianhangKaltwassersatz prov..zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.07.2011 17:23 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo DateianhangKaltwassersatz prov.zip (73 Downloads) |
07.07.2011 21:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang wie versprochen die Kompination aus meinem und deinem Progi. Dazu habe ich deins etwas angepasst, aber nix an der Funktion geändert. Bei I1=1, wird je nach Betriebsstunden K1 oder K2 zugeschaltet. Ein Wechsel des Kompressors erfolgt dabei erst beim nächsten Wechsel von 0 auf 1 an diesem Eingang. Sind beide Kompressoren bei gleicher Betriebszeit, wird immer K2 gestartet, wenn 50% gefordert werden. Werden I1 und I2, oder nur I2betätigt, werden beide Kompressoren gestartet. Über das Wartungsintervall von B031 und B032 stellst du ein, wieoft ein Impuls an den Zähler gesendet wird. Also ob alle 10, 20, 30,.... Minuten oder wie auch immer. Zu Testzwecken steht der Wert jetzt noch auf einer Minute. Ich würde dir jede Stunde empfehlen. Das hängt einwenig von der durchschnittlichen Einschaltdauer ab. Ist der Kompressor bei jedem Einschaltintervalldann mehrere Stunden in betrieb, ist das mit einer Stunde o.k.. Hat er dagegen nur minutenweise Betriebszeit, ist ein kleineres Intervall sinvoll. Um einen Überlauf der Zähler zu vermeiden, werden diese bei Gleichstand über eine Flanke von B045 zurückgesetzt Teste das Progi bitte erst ausgiebig, bevor du es verwendest. Ich übernehme keine Garantie oder Haftung für fehlerfreie Funktion. DateianhangKaltwassersatz2.zip (123 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 07.07.2011 21:19 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf