07.02.2012 18:01 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Bis Wieviel Stunden geht eigentlich der Betriebstundenzähler ? |
07.02.2012 18:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Was steht denn in der Hilfe zum Baustein "Betriebstundenzähler" ? |
08.02.2012 05:43 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Wie kann ich am besten die Einstellung das er bei 365 Tage auf null zurückgeht Simulieren ? |
08.02.2012 18:39 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hast du das so gemeint? Was pasiert wenn die Stunden erreicht sind geht dann alles automatisch auf null zurück,oder bleibt die Zahl einfach nur stehen? Oder muß ich Quittieren? DateianhangBSZ.zip (67 Downloads) |
08.02.2012 20:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hatte es so gedacht! Nach 8760 h in B074 wird die aktuelle Zeit in B047 und B073 zurückgesetzt. Über I10 ist jederzeit ein manueller Reset möglich! Allerdings beginnt dann das Jahr auch wieder neu! DateianhangBSZ 2.zip (53 Downloads) |
09.02.2012 06:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ja, sorry! Habe es jetzt geändert! Dateianhangbsz 2.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf