30.08.2021 18:17 | |
Beigetreten: 27.08.2021 Letzter Bes: 30.08.2021 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Henri-1, das ist zwar ein uralter Post - aber ich habe gesehen, dass Sie noch regelmäßig aktiv sind... Nun, ich habe heute versucht das BIOS V03.01.09 für das Field PG Pentium 4 des Beitrags "Aktuelles BIOS V03.01.09 für das Field PG Pentium 4" (Beitrags-ID:17052856, Beitragsdatum:11.07.2011) über den Support zu erhalten. Vom Customer Service wurde mir eben mitgeteilt, dass meine Anfrage wird wieder geschlossen wurde, weil mein Gerät bereits über 11 Jahre abgekündigt ist und daher die gewünschte BIOS Version leider nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist zwar richtig, aber trotzdem schade... Meine Frage an Sie: haben Sie die zugehörige Zip-Datei noch gespeichert / verfügbar? Danke und Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 08/31/2021 10:24:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.08.2021 10:26 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1024 Bewertung: (14) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das Zweite Thema mit dem Titel Suche BIOS V03.01.09 für das Field PG Pentium 4 wurde in der Konferenz Programmiergeräte veröffentlicht. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf