23.01.2014 11:18 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo Gernot, danke für deinen Hinweis. Du beschreibst jedoch die 24V-Variante, bei mir kommt die 230V-Variante zum tragen, da ist es nicht so einfach. Vg |
23.01.2014 20:21 | |
Beigetreten: 11.01.2007 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Hallo endorphinbiker, die elektrische Verriegelung wird im Lastkreis realisiert, da ist die Steuerspannung egal. Zusätzlich solltest Du in der Logo die Ausgänge logisch verriegeln, möglichst mit einer Umschaltpause - schont die Motoren. Viele Grüße Gernot DateianhangVerriegelung.pdf (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf